This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:电源问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984235/tusb4041i-power-problem

器件型号:TUSB4041I

Tusb4041ievm 3.3V 和1.1V 电源均使用1A 电源芯片、但我的实际应用负载功耗仅为几十 mA。 通过计算、我使用300mA 电源芯片提供3.3V 电源、使用同一芯片提供1.1V 电源。 但是、计算机可以识别集线器、但不能识别 USB 设备、但测试的总功耗大约为200mA。 请帮助分析功耗问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件可能不处于工作模式、您能否共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调试期间、我们发现加电后重置 tusb 将使 tusb 的函数正常。 您对电路设计有什么建议吗? e2e.ti.com/.../TUSB4041sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如另一个 TT 中所述,增大电容值>2uf 以增加复位时间,同时移除电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    增大电容器是否有帮助?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    当集线器连接到主机时、主机会报告什么?  是否可以确认已启用下行端口电源?  您能否检查下游器件的电源是否未下降到4.5V 以下?

    此致、

    JMMN