请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I Tusb4041ievm 3.3V 和1.1V 电源均使用1A 电源芯片、但我的实际应用负载功耗仅为几十 mA。 通过计算、我使用300mA 电源芯片提供3.3V 电源、使用同一芯片提供1.1V 电源。 但是、计算机可以识别集线器、但不能识别 USB 设备、但测试的总功耗大约为200mA。 请帮助分析功耗问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tusb4041ievm 3.3V 和1.1V 电源均使用1A 电源芯片、但我的实际应用负载功耗仅为几十 mA。 通过计算、我使用300mA 电源芯片提供3.3V 电源、使用同一芯片提供1.1V 电源。 但是、计算机可以识别集线器、但不能识别 USB 设备、但测试的总功耗大约为200mA。 请帮助分析功耗问题?
在调试期间、我们发现加电后重置 tusb 将使 tusb 的函数正常。 您对电路设计有什么建议吗? e2e.ti.com/.../TUSB4041sch.pdf