This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:自动协商:LED 链路极性

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986026/dp83848i-auto-negotiation-led-link-polarity

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件: DP83825I

大家好、  

我收到了以下问题:

我需要启用自动协商、因此我必须将 LED 0绑带到 GND。

那么、如果我不改变寄存器中的任何内容、LED-0 Link 信号的极性是什么?

根据数据表表37、 LED_Link_Polity 的值为0x0。 这是否也适用于自协商模式?

提前感谢!
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有点困惑、因为还有表90。 使用 LED_1和 LED_2的 REGISTER_0x469_Register 寄存器字段说明。 引脚排列中没有 LED 1、LED_1是否是 LED_0的拼写错误?

    还有表86。 LEDCFG_Register 寄存器字段说明。
    它显示"LED_2控制:为 LED_1选择源"我假设这是拼写错误?

    还有表89。 SOR2_Register 寄存器字段说明
    显示"CFG_LED_LINK_POL 0x1 = LED_LINK 高电平有效0 = LED_LINK 低电平有效"

    它在复位后为高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    DP83848I 没有数据表中列出的 LED_0引脚或寄存器0x469。 您是指其他器件吗?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    抱歉、我把事情弄混了。  

    正确的器件型号为 DP83825I

    此致、  
    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    1. 当 LED_0绑定到 GND 时、LED_0的极性将为高电平有效。  当您读取寄存器0x18时、应反映此更改。 自协商模式不影响极性、只影响自举或寄存器写入。
    2. 这不是拼写错误、因为具有 LED_1的其他器件使用相同的寄存器。 在此器件中、写入这些 LED_1配置位将不会执行任何操作。 LED_0极性在寄存器0x18的第[7]位"LED_Link_Polarity "下进行配置。
    3. 是的、这是一个拼写错误。 假设显示"LED_2 Control:为 LED_2选择源"。
    4. 读取表89中的该位将指示 LED_0是配置/绑定到高电平有效配置还是低电平有效配置。 如果您将 LED_0捆绑到 GND、则它应读为高电平有效。

    此致、

    Adrian Kam