This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:加电瞬态期间 VCCA 和 VCCB 之间的关系

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986393/tca9406-relationship-between-vcca-and-vccb-during-power-on-transient-time

器件型号:TCA9406

大家好、

数据表中提到 VCCA 必须小于或等于 VCCB (上电瞬态期间除外)、您 是否有"上电瞬态时间"的数字?

在我的应用中、VCCA 将始终由3.3V 电压供电、而 VCCB 将在系统上电时从0斜升至3.3V、同时 OE 也被拉高至 VCCB。 我们担心 OE 达到2.145V (0.65*VCCA)后可能会出现一些问题、因为 VCCB 从2.145V 斜升至3.3V 期间 VCCA 将大于 VCCB。 因此、我们正在考虑、如果上升时间处于"加电瞬态时间"范围内、那么这应该是可以的。  

请告诉我您的想法。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    只要您在绝对最大额定值范围内运行、就不会对器件造成任何永久性损坏、器件可能无法正常工作。 在这种情况下、当 VCCA 在加电期间大于 VCCB 时、您可能会在开始发送数据时看到电平转换中出现一些毛刺脉冲。 但是、只要您等待 VCCB 达到3.3V 以开始发送数据、您就应该不会看到器件出现任何问题。

    最棒的

    Chris