This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:是否应将散热焊盘焊接到接地端?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986719/tca9535-should-the-thermal-pad-be-soldered-to-ground

器件型号:TCA9535

没关系吗?  如果散热焊盘焊接到 PCB 上但电浮动、这会影响器件的功能吗?  在这两种情况下、引脚#9均接地。

    该器件的 TI 数据表显示了 PCB 布局示例中接地的散热焊盘、但原理图示例中未显示散热焊盘连接。

 谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    散热焊盘仅是散热所必需的。 我们建议焊接到 GND、因为 PCB 的 GND 层通常是最大的未断裂铜板。 散热焊盘与裸片没有实际的电气连接。  因此、您可以将其焊接到 PCB 上、但使其保持电气悬空。

    最棒的

    Chris