This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83:只显示 DE

Guru**** 2881510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986391/sn65dsi83-sn65dsi83-de-only-display

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

尊敬的先生/女士:

是否可以为 DE 仅面板生成一个测试模式、使 VS 和 HS 为零?  我测量的像素时钟为42MHz。

目前测试模式几乎是正确的(不是100%)。 所用面板的规格:

提前感谢