This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:不带 LabVIEW 条件的 Windows10

Guru**** 2920060 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985904/ds280df810evm-windows10-without-labview-condition

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

大家好、团队、

我的客户希望评估 DS280DF810EVM、但无法成功安装所需的软件。

它们的条件是不带 LabVIEW 的 Windows10。  

他们首先安装了 SIGCONARCHITECT3-WRTE、然后尝试安装 DS280DF810_Updater。 但是、当运行  DS280DF810_Updater 时、系统会提示没有 sigcon 的版本2、更新会以某种方式被取消。

我尝试确认 PC 状态下的情况、但由于安全原因、我无法运行 DS280DF810_Updater (为什么?)。

您能告诉我如何成功安装这些软件的指导吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是您要尝试将 SigCon Architect 版本3与 DS280DF810一起使用、DS280DF810是在 DS280DF810配置文件之后开发的。  DS280DF810配置文件需要使用之前版本2的 SigCon Architect 框架。 您需要 安装原始 SigCon Architect V2.0.0.8、然后安装 DS280DF810更新程序。

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natal-San、

    客户还尝试了 SigCon 的 Ver2。 安装 SigCon 的 Ver2后、他们可以成功运行 DS280DF810_Updater、但之后、他们无法启动 Sigcon 的 Ver2、因为它冻结、客户表示。 我能理解您团队中的任何人是否能确认 Ver2 sigcon 和 DS280DF810_updateer 能够在没有 LabVIEW 条件的情况下评估 Windows10中的 DS280DF810EVM?

    如果是、我会再次与客户确认他们是否使用了正确的软件。 在这种情况下、他们需要的是"SIGCONARCHITECT-WRTE" V2.0.0.8、正确吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     具有 DS280DF810配置文件的 SigCon Architect Framework 版本2应该可以正常工作。 我的工作 PC 上安装了 Windows 10、我经常使用此 GUI。

    谢谢、

    罗德里戈