This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:TS5USBA224 P2P 能否替代 MAX14585/MAX14585A?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986258/ts5usba224-can-ts5usba224-p2p-replace-max14585-max14585a

器件型号:TS5USBA224

大家好、

我的客户目前正在调查 MAX14585/MAX14585A P2P 替代解决方案,TS5USBA224 P2P 能否替代 MAX14585/MAX14585A?

或者他们是否可以向客户提出功能相似的解决方案?  

启丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:启礼

    TS5USBA224可用作 P2P 替代产品、具有非常相似的功能和更低的电源电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!