This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S 评估

Guru**** 2544040 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985863/ds90ub953a-q1-ds90ub953-q1-ds90ub954-q1-i2s-evaluation

器件型号:DS90UB953A-Q1

您好、先生、

我的客户询问应用手册 DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S 评估、是否有参考设计? 是否具有其他设计副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、但我不确定我是否理解该问题。  您是否能够提供有关该项目的更多背景信息?  您是否询问有关系统级设计的文档? 如果是、则产品页面包含一些良好的信息、例如本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla267a/snla267a.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户将在摄像头产品上使用 MEMS 麦克风至 DS90UB953A-Q1、他们将参考此应用手册进行设计、需要在笔记本上确认此系统是否正常工作?

    我的客户产品方框图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果它们使用 I2S 数据从串行器侧的麦克风传输到解串器侧、则可以正常工作。  客户只需验证信号不会受到正向通道 GPIO 带宽的限制。  在这种情况下、采用953/954配置时、假设需要4个 GPIO、则最大频率上限为5MHz。  对于大多数 I2S 速率、这种带宽应大于足够的带宽、但需要进行验证。

    此致、

    Nick