This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:Cyclone V 连接和 OUT0控制

Guru**** 2531860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986344/lmh1297-cyclone-v-connection-and-out0-control

器件型号:LMH1297

您好!
我的 Cyclone V 在 OUT0上接收 SDI 输出时遇到问题。   

我一直在尝试各种方法、例如更改 VOD 和去加重以匹配布局、因为电阻器设置为1-2英寸、更像是6-8英寸。  但是、我们仅在3G-SDI 而非12G-SDI 上使用它。

为了确保我实际正确地控制 OUT0设置、我尝试使用第3.15.3.2节 OUT0断电(EQ 模式)中的指令来关闭 OUT0。  由于我的 FPGA 仍然显示信号检测、因此似乎没有断电。  如果我拔下 SDI 电缆、FPGA 就能看到这一点。

除了第 3.15.4节和中列出的步骤外、您是否必须首先执行特定的步骤序列来修改断电、VOD 或去加重  3.15.1  

我还注意到有用于 CD 模式的 Arria 10设置、并想知道在使用 Cyclone V 的 EQ 模式下是否需要特殊设置?

谢谢、

Brian    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只需遵循3.15.4和3.15.1即可。 请注意、这些寄存器是读取修改/写入的。 但是、除此之外、我们还需要遵循编程步骤。

    如果关闭 OUT0电源(第3.15.3.2节)、情况如何? FPGA 是否仍能看到信号?

    此致、Nasser