This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:输入信号质量要求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986257/ds125br820-input-signal-quality-requirement

器件型号:DS125BR820

大家好、团队、

DS125BR820对输入信号质量有任何要求吗? 例如、眼图张开度等的大小  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    您注意到没有要求。  请注意、DS125BR820是一款线性转接驱动器、允许进行信号训练。 换言之、BR820是一款具有某种增益的高速模拟缓冲器。 强烈建议使用器件的 IBIS-AMI 模型以及系统传输介质来进行一些系统建模、以确保器件满足整个系统的信号完整性。

    此致、Nasser