This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:ONET1141调制

Guru**** 2583355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986106/onet1141l-onet1141-modulation

器件型号:ONET1141L

大家好

我有疑问。

1.如果我 使用的数据输入 DIN+  仅为0 ~ 2.0V (请勿使用 DIN-)。 然后、我必须浮动 DIN-? 还是连接到 GND?  

2.如果我使用数据输入作为问题1,ONET1141 驱动器激光扫描仪是什么?

DIN 阻抗为100欧姆。  如果我使用50欧姆输入、那么我必须 在 DIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请注意以下评论:

    1.如果我 使用的数据输入 DIN+  仅为0 ~ 2.0V (请勿使用 DIN-)。 然后、我必须浮动 DIN-? 还是连接到 GND?  

    ***请注意,最大差分输入电压为1V。 因此、这意味着单端输入摆幅电压峰峰值为500mV。  请注意、器件未使用单端输入进行特性描述。

    2.如果我使用数据输入作为问题1,ONET1141 驱动器激光扫描仪是什么?

    ***未使用单端输入对器件进行特性描述。 使用差分输入时、由于端输出可能高达2V 峰间值。

    DIN 阻抗为100欧姆。  如果我使用50欧姆输入、那么我必须 在 DIN?

    ***通常,在以单端方式驱动差分输入时,最好通过49.9欧姆电阻器将未使用的输入端连接到 GND,并将交流耦合电容连接到 GND。

    此致、Nasser