This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:在 SMBus 从模式下无法写入寄存器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985815/ds80pci800-register-cannot-be-written-in-smbus-slave-mode

器件型号:DS80PCI800

尊敬的 TI 专家:

    我有一个 DS80PCI800在 SMBus 从模式下显示奇怪的寄存器读取/写入。 如图所示、即使输入/输出没有连接、也会有四个通道被持续"检测到"。

当我尝试读取低电平寄存器时、它是常数0、如视频所示。 问题是什么?

 e2e.ti.com/.../register-reading-not-stable.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    GUI 似乎未与 DS80PCI800器件通信。  

    1)。 我们是否有可能在演示模式下运行?

    2)。 请检查 USB 连接以确保 win10看到 DS80PCI800 USB 端口。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    这个问题已经解决、这是因为 EEPROM 已经焊接、EEPROM 中有0xB0区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    感谢您的更新。 我们将关闭此案例。

    此致、Nasser