This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:数据表中 VRWM、VF、VBR、VFCCLAMP 和 VCLAMP 的定义

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986233/tvs2700-the-definition-of-vrwm-vf-vbr-vfcclamp-and-vclamp-in-datasheet

器件型号:TVS2700
主题中讨论的其他器件:TVS3300

你(们)好

我的客户考虑使用 TVS2700或 TVS3300进行 IO 保护。  

IO 电压为24V。  我想如果在正常情况下最大电压低于27V、TVS2700就足够了、对吧?

如果我们需要更多信息来判断客户是否可以使用 TI 的浪涌二极管、还请告知我。  

我的客户想知道以下参数的定义。 请帮帮我。 谢谢。

VRWM

变频

VBR

VFCCLAMP

VCLAMP

此致、  
Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、


    你是对的。 如果它们的 IO 电压为24V、我也建议使用 TVS2700。 请参阅下面的参数定义。 它们也可在我们的培训页面上的 ESD 基础知识文章中找到。 ESD 和浪涌使用许多相同的术语。

    VRWM:反向工作电压;反向偏置时流经二极管的电流不超过特定电流的最大正负电压(通常为10nA)

    VF:正向电压;二极管正向偏置时的压降

    VBR:击穿电压;反向偏置时、流经二极管的电流超过1mA 的电压

    VCLAMP:在浪涌事件期间反向偏置器件导通时系统将接收到的电压量(即使 IO 引脚电压触目惊心)

    VFCLAMP:与 VCLAMP 相同、但当器件正向偏置时(即使 GND 引脚震惊)

    如果您需要对此进行任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith