This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:有关 EQ 和升压电平设置的查询

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986330/tusb211-inquiry-about-eq-and-boost-level-setting

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216

您好!

客户希望使用 TUSB216来替代 TUSB211。

我收到了以下询问并要求回答。

- TUSB211 EQ

- TUSB216升压电平

问题1.  EQ 等级和升压等级是否意味着不同的功能?

问题2.  现有电路中的 EQ 设置为2级 EQ (施加3.9K Ω)。  是否应将 TUSB216设置为升压电平2以获得相同的效果?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    1.是的 TUSB216升压与 EQ 不同。 TUSB216升压包括交流和直流升压、而 TUSB211 EQ 只是交流升压。  

    TUSB216的转接驱动能力高于 TUSB211。 TUSB216升压电平2 比 TUSB211 EQ 电平2强。 客户可以在初始测试期间尝试相同级别的测试、眼图可能已接近、但需要对我进行一些微调才能获得最佳性能。