This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:悬空 SMBUSz 引脚

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986351/tusb8020b-floating-smbusz-pin

器件型号:TUSB8020B

尊敬的团队:

如果我们将 SMBUSz 引脚(引脚22)悬空、会发生什么情况? 器件是否进入 I2C 模式?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    正确、SMBUSz 有一个内部上拉电阻器、可在引脚为 NC 时启用 I2C 模式。 还允许为 I2C 安装外部上拉电阻器。