This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:在 IBIS 模型中配置 EQ

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986064/ds25cp104a-configuring-eq-in-the-ibis-model

器件型号:DS25CP104A

在 DS25CP104A IBIS 模型中、是否可以打开均衡器以配置低增益、中增益或高增益?  EQ 增益设置是通过 SMBus 进行编程的、因此我想知道如何在 IBIS 仿真中实现这一点。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanh、

    不可以、由于预加重和均衡电路的性质、无法通过 IBIS 模型中的简单 I/V 和 V/T 数据对其进行正确建模。 因此、该模型仅在 EQ 和 PE 引脚设置为逻辑0时对该器件有效。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、I.K.  我看到另一篇文章说、TI 确实为该器件提供了一个支持 EQ 设置的 IBIS-AMI 模型。  但这需要 NDA。  我将跟进我们的 FAE、看看我是否可以获得该模型。