This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85EVM:SN65DSI85:显示测试图像图案时出现问题

Guru**** 2522320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983960/sn65dsi85evm-sn65dsi85-issue-with-displaying-test-image-pattern

主题中讨论的其他器件:SN65DSI85DSI 调谐器

您好!

我正在尝试使用 SN65DSI85显示测试图案、设置如下、问题是显示屏上未显示测试图案。 您能否提供调试此问题的指针?

已附加屏幕数据表和 DSI 调谐器配置(DSI + LVDS)


)



e2e.ti.com/.../S231AJ1_2D00_LE1_2D00_INNOLUX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该显示数据表非常令人困惑。 从第18页的接口时序表可以看到分辨率是512x1920、但第5页的规格表显示为158x1920、这毫无意义。 您能否与 Innolux 一起检查此显示的确切计时技术规格是多少?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;
    下面是我为使屏幕在另一个项目上正常工作而进行的配置;

             FSL、数据映射="JEIDA";// FSL、数据映射="JEIDA";
             FSL、数据宽度=<24>;
             小学;
             状态="正常";
             显示时序{
                   本机模式=<&timing0>;
                   Ting0:S231AJ1{
                         时钟频率=<74250000>;
                         hactive =<256>;
                         Vactive =<1920>;
                         后沿=<150>;
                         前沿=<150>;
                         后沿=<20>;
                         垂直前沿=<20>;
                         HSYNC-LEN =<72>;
                         vsync-len =<8>;
                   };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    昨天晚上我回答了这个问题,但出于某种原因,它没有公布。 您的显示面板看起来是单通道 LVDS。 在这种情况下、您可以使用以前有效的计时设置、但请参考本视频以正确配置 DSI 调谐器: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation 

    此致、

    I.K.