This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TP_IDL 合规性测试

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985908/tlk110-tp_idl-compliance-test

器件型号:TLK110

大家好、

我的客户是合规性测试中唯一未通过以下测试的客户。

・10 Base-T、TP_IDL 模板、不带 TPM (最后一位 CD0):失败

・10 Base-T、TP_IDL 模板、不带 TPM (最后一位 CD1):失败

・10 Base-T、TP_IDL 模板、带 TPM (最后一位 CD0):通过

・10 Base-T、TP_IDL 模板、带 TPM (最后一位 CD1):通过

TLK110EVM 是否通过合规性测试?

可以采取哪些措施来减少抖动?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    配置 TLK 以进行合规性测试是否遵循了正确的程序? 以下主题可帮助验证测试的配置:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/365195/tlk110-how-to-configure-for-compliance-test

    我们还建议使用 usigne Tektronix TDSET 测试套件进行测量精度测试。

    我看不到 EVM 无法通过合规性测试的任何原因、他们可以将其用于参考。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    感谢您的回答、我了解到 TLK110EVM 已通过合规性测试。

    我的客户遵循正确的程序。 所有其他项目都已通过。

    客户已由外部机构进行合规性测试。

    他们不能免费使用 TektronixTDSET。

    我已经要求客户检查时钟质量。

    期待您提出任何其他建议。

    此致、

    Kenji