This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:LVDS 驱动器或缓冲器的输出电平位移

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984532/ds90lv001-level-shift-the-output-of-lvds-driver-or-buffer

器件型号:DS90LV001

我有一位客户需要将 LVDS 驱动器或缓冲器的差分输出馈送到 ASIC。

ASIC 接受1.8V 逻辑。

我查看了 SE 输出转换的应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snla307/snla307.pdf

差分输出有什么类似之分?