主题中讨论的其他器件:SN65HVD230、 TCAN1051
大家好、
我使用 tcan1051v 模块来连接 stm32f091cct6控制器(已连接收发器的原理图)、并编写了与连接到 stm32f407发现板的另一个收发器 sn65hvd230进行 CAN 通信的代码。

我无法在两个板之间进行 CAN 通信。 当我将 tcan1051收发器更改为 sn65hvd230并与连接到 stm32f407发现板的另一个 sn65hvd230模块进行通信时、它工作正常。 即使是发现板端收发器、我也使用了 MCP2551收发器、我也能使其正常工作。 该图显示了方框图。 
我无法弄清为什么 tcan1051无法正常工作。 请帮助我解决 tcan1051侧的问题、以便我可以在电路板中使用它。