This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:寻求 TUSB8020B 原理图设计建议

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985781/tusb8020b-asking-for-the-tusb8020b-schematic-design-suggestion

器件型号:TUSB8020B

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TUSB8020B。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

 https://txn.box.com/s/b40o2hdymx9zcy6jwph766yi8w00ouvo

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    原理图反馈:

    • 向端口2 TX 线路添加交流电容。
    • USB_VBUS 是集线器的输入、只有在连接了有源集线器时才应为高电平。
    • 在 PWRCTL 线路上添加一个上拉电阻器可在该端口上实现电池充电。
    • 如果加电斜坡时间较慢、GRSTz 上的电容器可能需要增加到2uF。

    此致、

    JMMN