This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041IRGC 和 TUSB8041IPAPRQ1之间的差动

Guru**** 2769525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984655/tusb8041-q1-diff-between-tusb8041irgc-and-tusb8041ipaprq1

器件型号:TUSB8041-Q1

您好!

您能否告诉我们 TUSB8041IRGC 和 TUSB8041IPAPRQ1之间的比较?   我的客户希望将  TUSB8041IRGC 更改为  TUSB8041IPAPRQ1以进行样片交付。   我认为这是相同的功能、只有差分是封装。  正确吗?   请告诉我们。  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了封装外、Q1器件经过汽车验证 、比非 Q1器件更昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、器件引脚排列也相互交换了180度。

    此致、

    JMMN