This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:将 TUSB8041RGCT 替换为 TUSB8041A、测试焊盘上没有电阻器

Guru**** 2983550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985944/tusb8041-replacement-tusb8041rgct-to-tusb8041a-without-resistor-on-test-pad

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

大家好、我们在 器件中使用 TUSB8041RGCT。 在当前时间、我们无法购买此 IC。 我们可以使用 TUSB8041A、但在测试焊盘上没有连接到 GND 的电阻器4.7K (49引脚)。    我们是否可以在测试垫上不使用电阻器的情况下使用 TUSB8041A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在 TUSB8041A 器件上使用 TEST 引脚上的下拉电阻、但这不是必需的。  TUSB8042A/43A/44A 器件需要 TEST 引脚上的下拉电阻。

    此致、

    JMMN