This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:是否有任何 I2C 电平位移支持3.1MHz 以上?

Guru**** 2951160 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985947/tca9406-any-i2c-level-shift-supports-over-3-1mhz

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:PCA9306

大家好、

客户询问 TI 是否有 任何可支持3.1MHz 时钟频率的 I2C 电平转换?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在 I2C 转换器产品系列中、我们唯一能够支持该范围的器件是 PCA9306。 数据表中的图3显示器件的-3dB 点约为250MHz。 您需要正确调整上拉电阻器的大小、以支持您需要为这些速度保持的上升时间。

    -Bobby