This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:散热焊盘尺寸

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986048/tca6416a-thermal-pad-size

器件型号:TCA6416A

大家好、

客户正在寻找 PCAL6416AHF 的替代产品、我建议使用 TCA6416A。

他们想要确认差异是否仅在于散热焊盘尺寸?

请帮助评论。 谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patty、

    PCAL 系列是与普通 PCA/TCA 器件完全不同的器件。 PCAL 具有其他特性、例如 INT 屏蔽、驱动强度调节、上拉/下拉使能、INT_锁 存。

    如果客户仅需要两个器件的前8个寄存器、则可以互换它们、但如果需要任何其他功能、则普通 TCA 型号不包含其他功能。

    -Bobby