This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:查找有关 PCB 设计的更多信息

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985623/dp83825evm-looking-for-more-info-for-pcb-design

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:DP83825I、 DP83825

您好!

我正在研究一个 PCB、该 PCB 将使用 DP83825I、连接到6748 DSP 上的 MAC、并连接到具有内部磁性元件的以太网插孔。  关于 EVM 板、很难遵循原理图上的信号、PCB 缺少许多参考标识符、因此很难用作参考。  以下是我正在查看的文档(请确认它们是否正确):

原理图- https://www.ti.com/lit/df/snlr041a/snlr041a.pdf?ts=1615570244407&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

PCB - https://www.ti.com/lit/df/snlr040/snlr040.pdf?ts=1615571873265

我有许多问题希望可以得到解答:

-对于从接地到系统接地的4700pF 电容器(C28)和1M 电阻器(R37)、您能否提供 MFG P/N 或类型/外壳尺寸等的详细信息?  它们位于电路板上的什么位置?

-为什么串联电阻器连接到 J9"DNP"?  RMII 接口是否需要组装它们才能正常工作?

- C23是否有开关去抖、或者在控制复位线路的设计中是否需要它?

-为什么在各种 RMII 信号之间放置33欧姆电阻器(R9、10、17)?

-在我的设计中、RMII 线路上是否需要串联端接电阻器?

- CRS_DV 上是否需要一个外部下拉电阻器?

提前感谢您的帮助。

Jan Switzky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    1. 我们建议使用尺寸为0805或更大的电容器以避免抗扰性问题、并且电阻器的尺寸应相同。 这两个组件在电路板上的位置无关紧要。
    2. 串联电阻器为 DNP、因为 EVM 上的默认配置为 RMII 板载环回。 因此、不应同时组装串联电阻器和33欧姆电阻器。 如果您希望使用正常模式、则应将 RMII 信号路由到 J9连接器、并移除33欧姆电阻器。
    3. C23用于开关去抖。 如果复位线路被连接至微控制器或处理器或由其控制、那么就无需使用电容器。
    4. 见第2号。 此33欧姆电阻器用于 RMII 板载环回。
    5. 可能需要串联端接电阻器。 我建议最初放置至少0欧姆的电阻器。 串联端接电阻器的值将取决于您的 MAC 器件。 您的 MAC 连接可能需要0欧姆或其他值才能工作。
    6. CRS_DV 上不需要一个外部下拉电阻器。 但是、它也是自举引脚、因此可能需要下拉电阻器、具体取决于您需要的自举设置。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的快速回复。  您已经回答了我的大部分问题、但我仍然不清楚电阻器和电容器从接 地端变为系统接地端。  我在您的网站上找到了另一种非常相似的设计、即使用 DP83825的"TIDA-010046E1_PD_SIDE_Board_Schematic"。  在该原理图中、它们显示了正在组装的2组 Rs 和 Cs。  电容器(C20和21)采用4700pF 1812封装、电阻器(R19和20)采用1M 2010封装。  您之前说过、部件应该为"0805或更大、以避免抗扰性问题"。  请阐明应使用的封装尺寸、因为这会对成本产生很大影响。  如果需要2组 R/C、是否应将它们放置在相对于以太网插孔的特定位置?

    此外、如果我们的产品中没有真正的接地、那么这些组件的使用是否会改变?  我们正在使用一个使用2插针交流电源插头的6V 墙上电源适配器。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    1. 根据我们的经验、只要元件的封装尺寸为0805或更大、就很好。 您应该使用的具体封装尺寸取决于您的成本和空间要求。 此外、一组 R/C 应该足够好。 如果您使用两个套件、则没有与它们应放置在的以太网插孔相关的特定位置。
    2. 组件不变。

    此致、

    Adrian Kam