This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:DS160PR412和 DS160PR421应用不同于标准

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412, DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985827/ds160pr412-ds160pr412-and-ds160pr421-application-different-from-standard

器件型号:DS160PR412
主题中讨论的其他器件: DS160PR421

大家好、

我的客户希望 在其系统中使用 DS160PR412/421。 下面是一些问题。 您能否提供专业意见? 谢谢你。

我们可以交换 P 和 N 信号吗? 通常情况下、将使用 Tx_P→Rx_P。 但由于   布局原因、客户希望更换为 Tx_P→Rx_N。 没关系吗?

2.我们可以反转引脚编号顺序吗? 通常  情况下、将使用 TX3_P→Rx3_P。 但 客户希望由于  布局而更改为 TX3_P→Rx0_P。 没关系吗?

是否可以 将 DS160PR412和 DS160PR421放置在同一位置、一个位于顶部、另一个位于底部。 有任何问题吗?


此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    1)。 是的、在 PCIe 中-为了简化 PCB 布局-您可以交换正极和负极连接、如您所述。

    2)。 PCIe 允许通道反转- TXP3进入 TXP0。 DS160PR412-421是转接驱动器、可无缝连接或直通到器件。 请确保连接在 PR412-421两侧的 CPU 和端点支持反向通道。

    3)。 您可以将一个放置在顶部、另一个放置在底部。 这将减少或节省通过过孔的信号。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。 我需要其他支持来帮助客户进行原理图审阅。 让我们通过电子邮件讨论它  

    此致、

    哈迪