This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:我们如何测试两个 EVB 之间的连接是否正常?

Guru**** 2898330 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985097/tcan4550evm-how-can-we-test-two-evb-connect-to-each-other-works-ok-or-not

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550MSP-EXP430FR6989

您好!

我们如何测试两个 EVB 之间的连接是否正常?
例如、如果我们有两个器件 EVB-1和 EVB-2相互连接。
您是否有工具或其他工具可以测试彼此的连接状态?
例如,EVB-1发送一条消息询问 EVB-2电池容量,在 EVB-2接收此消息后,该消息将反馈给 EVB-1。
请提供工具或文档(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为MSP-EXP430FR6989 launchpad 开发套件提供了用于评估 TCAN4550的示例代码。 此代码将 SBC 配置为与其他节点进行 CAN 通信、并能够与运行相同程序的另一 TCAN4550器件进行来回通信。 此开发套件非常适合与BOOSTXL-CANFD-LIN Booster Pack 配合使用、因为它可以放置在顶部、而无需使用跳线。  

    如果您将使用自己的 TCAN4550EVM 设置、也可以修改此代码以与具有 SPI 接口的其他 MCU 配合使用、从而为此测试程序正确配置 TCAN4550。  

    如果您有任何疑问或想了解有关这些工具的任何信息、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

    [ES]:已编辑为超链接手动添加下划线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TCAN4550正移植到两个 Linux 平台器件中。
    如 您所述、这两个器件是否能够在没有 MSP-EXP430FR6989的情况下相互通信?
    由于我们的最终产品不会有 MSP-EXP430FR6989,因此如果可能,我们希望在没有 MSP-EXP430FR6989的情况下对其进行测试。

    正如我在前面提到的、您提到的采样代码是否可以帮助我们?
    如果这对我们有所帮助、我可以在哪里找到它?

    谢谢。
    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    示例代码包含为上述情况配置 TCAN4550所需的高级逻辑。 只要能够驱动 SPI 接口与 TCAN4550进行通信、就可以将此代码应用于任何控制器。 可以在该链接中找到该代码

    我的初步答复还包含可在其中找到代码和电路板的超链接。 自最近的 E2E 更新以来、格式似乎发生了变化、因此不可见。 如果您滚动浏览文本、它将突出显示为超链接。

    如果您在查找正确的网页时遇到任何问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。
    我搜索您提供的链接页面并下载一个文件 、如下所示。

    TCAN4550演示软件(修订版 B) –SLLC469B.ZIP  (1176KB)

    这是您提到的示例代码吗?

    谢谢。
    Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我建议您使用此软件开始使用。 "tcan4x5x"文件夹包含可在任何 C 程序中使用的所有 TCAN4550特定驱动程序。

    此致、
    Eric Schott