This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:是否有将 ALP 升级到 Python 3的计划

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985684/alp-is-there-a-plan-of-upgrading-alp-to-python-3

器件型号:ALP

您好!

我知道、如果升级到 Python 3、需要完成很多工作。

但 Python 2已于2020年初结束: https://www.python.org/doc/sunset-python-2/


因为越来越多的人首先通过3来学习 Python。 如果随后他们使用 ALP、则必须学习 Python 2的语法。

最后、由于 ALP 使用的是 python 2.4、而不是2.7、因此升级到3似乎没有希望。 但是... 无论如何...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keelung、

    您是正确的 ALP 内置 shell 是 Python 2.4、它与 Python 3有区别。 目前没有计划升级到 Python 3。

    谢谢、

    Vishy