This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 3.1第1代参考设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TMUXHS4212, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985613/usb-3-1-gen-1-reference-design

Thread 中讨论的其他器件:TUSB8042ATMUXHS4212TUSB321AI

大家好、

您好! 我需要你的帮助。  

我正在寻找最接近的 USB 3.1第1代集线器、其要求如下:

上行端口 USB 3.1 (最好是 C 型)
2. DS 1:USB 3.1 (C 型或 A 型)连接至英特尔实感摄像机以进行数据传输(我们不知道确切的电流驱动,但我们期望摄像机驱动明显的电流)
3. DS 2:USB 3.1 (C 型或 A 型)连接至英特尔实感摄像机以进行数据传输(我们不知道确切的电流驱动器,但我们期望摄像机能够驱动明显的电流)
DS 3:USB 2.0 (A 型)连接到 FLIR lepton 摄像头
DS 4:USB 2.0不可拆卸、连接到 PCB 上的 FT232 (UART 转换器 TTL 转换器)(无外部连接器)

我期待您的回答。 提前非常感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您将需要在此应用中使用 TUSB8042A。 该器件未集成 Type-C 功能、因此应使用外部多路复用器(TMUXHS4212)和 CC 控制器(TUSB321AI)。 如果需要15W 以上的充电、则应使用 PD 控制器。 需要使用 Type-C 连接器的每个端口都需要这些器件。  

    常见问题解答解释了 CC 和 PD 控制器之间的差异: [常见问题解答]何时为 USB Type-C 应用选择 PD 控制器或 CC 控制器?