This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SPI ROM

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985951/tusb9261-spi-rom

器件型号:TUSB9261

大家好、

客户想知道是否必须连接外部 SPI ROM 才能在启动时正常工作、对吧?

无法使用 MCU 通过 SPI 进行写入以控制此器件、对吧?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    正确的 TUSB9261需要看到可读 SPI 闪存、以便在启动时加载 FW。 如果 要使用 MCU、MCU 需要像 SPI 闪存一样工作、并响应从 TUSB9261进行的突发读取。