This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3243:VinH/VINL 阈值

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985648/sn65c3243-vinh-vinl-thresholds

器件型号:SN65C3243

大家好、

根据数据表中的图5、它表明规格仅在5kHz 下进行了测试。  如果 我的客户 运行得更快、阈值是否会改变?

它们的典型 RS-232阈值为+/-3V。  +/- 2.7V 是否仅适用于关断功能?

 +/-2.7V 是否是我们应该用于 Vinh 和 Vinl 的正确数字?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我不希望阈值随数据速率的变化而变化。 +/-3V 来自 RS-232标准。 但是、在该器件中、阈值更类似于 TTL (0.6V/0.8V 和2.4V)。

    此致、

    Hao