This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:GPS 跟踪器问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983365/thvd1500-issue-for-the-gps-tracker

器件型号:THVD1500

您好,团队

 

我在 GPS 跟踪器中使用 THVD1500与其他器件进行通信。 但我遇到了一些问题、您能为我提供一些解决方案吗?

  1. 当 THVD1500启用并传输数据时、GPS 创建的位置不是最新的。 但是、当 THVD1500被禁用并且未传输数据时、GPS 创建的位置是正确的。 您能帮我确定原因吗?
  2. 这是 THVD1500的电路、R30和 R40未连接。

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    THVD1500 仅在5V 电压下工作。 您能否检查电源是否正确?  您还能 捕获 传输 数据的一些波形吗?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 为5V 电源。  

    2.我稍后将捕获波形。 您能否提供一些建议或此问题的可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来设备在接收器模式下不工作。 如果是、您能否检查总线电压(A、B 和 A-B)和接收器输出? 在我看到的许多问题中、由于噪声或接地问题、总线信号不正确。