This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:器件 TCA9800是否具有输入信号压摆率限制

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985989/tca9800-whether-the-device-tca9800-has-the-input-signal-slew-rate-limit

器件型号:TCA9800

大家好、

我的客户现在想使用 TCA9800、我们还想检查器件是否具有输入信号压摆率限制? 那么、有什么限制呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第7.6节中的值不是限制、而是特性。

    据我所知、TCA980x 的输入是电平触发的、没有压摆率限制。 在任何情况下、符合 μ I²C 规格的信号都能正常工作。