请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1297 您能否确认 LMH1297的 EQ 在任意或非 SMPTE 比特率(即5Gbps 至10Gbps 之间的任何值)下是否仍能正常工作? 数据表提到时钟恢复器将被旁路、这是有道理的、但 EQ 是否能够锁定任何任意比特率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Steve、
是 的、LMH1297均衡器将能够在非 SMPTE 数据速率下工作。 如您所述、由于器件不以 SMPTE 数据速率运行、因此会绕过重定时器。 在此范围内、我们应确保眼图张开度对于接收器来说足够好、并且不会超过其抖动容差。 建议客户获取其中一个评估板并以预期的数据速率运行。 进一步添加约25%的额外抖动、以考虑器件与器件之间的差异和温度变化。 此外、最好确保信号源启动幅值在 SMPTE 规范(800mV+/-10%)范围内。 更好的是、他们可以在驱动器端使用另一个 LMH1297。
此致、Nasser