This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:LCD 屏幕显示奇怪的数据/显示不正确

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985277/sn65lvds93a-lcd-screen-is-showing-weird-data-not-displaying-correctly

器件型号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他器件:DS90CR285

大家好、

我的客户正在将此部件用于设计中、并正在驱动附带此部件的 LCD。   在 LCD 显示屏上、显示的一些文本缺少一些像素、一些水平线闪烁(好像数据是输入和输出)或丢失。 我附加了以芯片类型命名的图片。 名为 DS90CR285的图像是正确的图像。 它们在相同的原理图和电路板布局中使用 DS90x、并且工作正常(如 Pix 中所见)。

我还附加了示波器快照、通道1 (黄色)迹线是时钟输出、通道2 (蓝色)是 TX0输出。

我可以在电子邮件中分享接口原理图的片段。

有没有关于这为什么不起作用的想法?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您能否向我发送 SER 和 DES 两种器件的原理图?! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚向您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将通过电子邮件进行审查和跟进。