This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:CSI 桥

Guru**** 2925910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985489/sn65dsi85-csi-bridge

器件型号:SN65DSI85

大家好、

我正在搜索 Misi CSI 到 SLVS 桥接 IC、但我只能找到 DSI 桥接 IC。

如果我们有此类产品、您可以建议使用 CSI 桥接器吗?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    FPD-Link 具有一些 CSI-2串行器/解串器。 我将把这个主题移至他们的部分、以获得建议。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Zeming、

    我们没有任何输出 SLVS 的器件  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K.和 Casey、

    感谢您的回复!

    最棒的

    Zeming