This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032A:失效防护电路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS32, DS90LV032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985612/ds90lv032a-fail-safe-circuit

器件型号:DS90LV032A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS32

SLLD009文档指出、SN65LVDS32器件的功能和参数与 DS90LV032完全等效。 DS90LV032A 失效防护电路是否与 SLYT154 desсribes 中的 SN65LVDS32A 方案相匹配。 如果不正确、您能否提供任何指向应用手册、专利或其他描述 DS90LV032A  失效防护电路的文档的链接? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    器件之间的失效防护电路不同。  数据表的第8.3.1节介绍了 DS90LV032A 的失效防护特性。 遗憾的是、我们无法再分享数据表中描述的与内部设计相关的内容。

    此致、

    I.K.