This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:级联两个 DS125DF1610

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985358/ds125df1610-cascade-two-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

大家好、

我的客户 希望使用两 个级联 DS125DF1610来传输12.5G 数据。

两 个1610器件之间的估计损耗约为25dB。 此设计是否正常?  

两个1610之间的损耗能力是多少?

期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    DS125DF1610具有高达31dB 的 CTLE 增益、因此它应该能够在25dB 损耗后恢复信号。 请建议使用 IBIS-AMI 文件进行系统级仿真。 最好在信号路径中使用单个器件。 请给我发送电子邮件、以便我们可以先向您发送 IBIS-AMI 文件、以便进行此系统分析。

    此致、Nasser