This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:我想使用 TL16C2552而不是 PC16552D

Guru**** 2831705 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982466/tl16c2552-i-want-to-use-tl16c2552-instead-of-pc16552d

器件型号:TL16C2552

尊敬的先生或女士:

我们正在考虑使用 TL16C2552作为 PC16552D 的替代产品。

我检查了复位比较和时序、结果正常。

但它仍然不起作用。

是否有人成功更换了?

此致、

Nakatsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakatsuka-San、

    我已经将此主题分配给了一位同事、他将尝试与您一起处理此问题。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    找不到其他替代方案。
    请为我们提供支持。

    此致、
    Nakatsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakatsuka-San、

    这些器件的引脚分配相同、只需更改几个名称。 它们的功能相同。 因此、为了更好地帮助您、您可以更详细地解释问题所在。 重置设备是否有问题?

    同时、我将查看数据表、看看是否有任何关键变化。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakatsuka-San、

    我了解 了 TL16C2552的电压和时序要求、并注意到一些相当显著的变化。 对于下面的所有图、我假设 TL16C2552以5V 电压运行。

    电压、

    • PC16552D 的最小输入时钟为 2V、而 TL16C2552的输入时钟 为0.7*VCC、为3.5V。 这是一个显著的差异。
    •  PC16552D 的最大 VIL 为0.8V,TL 的最大 VIL 为1.5V 或0.3*Vcc。 因此、这并不重要
    • PC16552D 的输出低电平规格 在1.6mA 时为0.4V。对于 TL16C2552 、它在4mA 时为0.4V。
    • PC16552D 的输出低电平规格 为2.4V、电流为1mA。对于 TL16C2552 、电流为-4mA。
    •  TL16C2552的 Vcc 上的电流消耗更小。
    • 所有电容都发生了变化

    时序要求、

    我只会介绍几个时序要求更改、但我建议再次查看这些更改、以确保它们符合您的系统的规格。

    •  TL16C2552的读取延迟和写入延迟已降低。 15ns 至7ns
    •  TL16C2552的主复位脉冲宽度为双倍。 500ns 至1us
    •  TL16C2552上的脉冲时钟高电平和低电平稍大。 17ns 至18ns

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您非常有礼貌的调查。
    以确认波形。

    此致、
    Nakatsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakatsuka-San、

    很抱歉、但我不确定您所说的波形、您能不能澄清波形的含义?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

     

    它是电流测量值。

    从现在开始、将测量读取延迟和写入延迟。

     

    VCC:5V

    时钟 VIH 5Vp-p > 3.5V

    时钟 VIL 0V < 1.5V

    频率14.7456MHz

    脉冲持续时间、复位1ns < 250ms

    脉冲持续时间、时钟高电平的时间为24ns > 18ns

    脉冲持续时间、时钟低电平的时间为25ns > 18ns

     

    此致、

    Nakatsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakatsuka-San、

    您能否向我发送您拍摄的示波器照片? 您可以将其发布在此处或发送到我的电子邮件:c-ayoub@ti.com

    在示波器截图上、您能否确保标记哪个信号是哪个信号?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这个问题正在离线处理、我将关闭线程。