This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:信号不一致

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985314/sn65hvd72-inconsistent-signals

器件型号:SN65HVD72

您好!

我将一对 SN65HVD72连接在一起。 它们由3.3V 电源供电、并通过试验电路板上的一些短双绞线进行连接。 包括一个100欧姆的终端电阻器。 当我第一次连接它们时、数据经过的过程很顺利。 然后、在不涉及任何内容的情况下、我开始遇到 CRC 错误。 在我的示波器上、差分信号看起来很奇怪、并且不一致。 我已经尝试过 DI 引脚上的各种附加上拉电阻器以及 A 和 B 线路上的偏置电阻器。 整个设置在之前与 ISL32603配合使用时效果良好。 有什么想法吗?

     所以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用专家已收到此主题的通知、并将作出相应的响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用一个 SN65HVD72和一个端接来检查波形? 当两个器件协同工作时、请确保一个器件处于 TX 模式(DE=H)、另一个器件处于 RX 模式(DE=L、REB=L)。

    此致、

    Hao