This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:在 PCIe 应用的 I2C 从模式中使用?

Guru**** 2948610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985235/ds160pr822-use-in-i2c-slave-mode-for-pcie-applications

器件型号:DS160PR822
主题中讨论的其他器件: DS160PR810

我们正在考虑在 PCIe 应用中使用少数 DS160PR822器件。

数据表显示:"该器件在通过 RX_DET = L1/L2/L3启用 PCIe 状态机的情况下正常运行"。 但是、这是一个共用引脚: RX_DET/SCL。 要在 I2C 模式下运行、SCL 必须有一个上拉电阻器。 L1和 L2需要下拉电阻器、L3需要"断开"电阻器。 是否可以在  RX_DET / SCL 引脚连接到 I2C 总线的情况下启用 PCIe 状态机?

Terje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terje、

    是的、这是可能的。 有一个寄存器-寄存器0x03 -可实现 RX 检测覆盖引脚功能。 使用该寄存器、您可以根据 PCIe 规范的要求设置为自动 Rx 检测。 有关该寄存器的详细信息、请参阅 DS160PR810编程指南。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否会导致在 PCIe 复位失效之前必须对器件进行初始化的要求?  我们的目的是使用从 PCIe 复位结束到器件必须为响应器件初始化做好准备的100ms 周期。

    Terje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terje、

    同意。 在本例中、我们需要使用 EEPROM。 加电时、器件自动从 EEPROM 加载。 这意味着器件在通电后立即初始化。

    此致、Nasser