This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:以太网连接中断-布局问题?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982901/dp83848j-ethernet-connection-breaks---layout-issues

器件型号:DP83848J
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!

我们将 AM3352和 DP83848JSQ/NOPB 用于以太网服务接口。

我们在这里看到以太网连接在一段时间内中断一次:

ping 和建立连接都不起作用,或者一切都正常,而且突然中断。

我们在开发过程中遇到了一些 EMC 问题、并针对 ETH PHY 提供了 REF:CLK 的一些权变措施。 此外、时钟源与 Sitara 之间的距离很远。 我们还知道、采用 SN74LVC2G14DCK 缓冲器的解决方案并不是最佳解决方案。 一种权变措施是将 C517增加到33pF、以减少到 Sitara 的延迟。

这样、我们将 U500引脚28 (DP83848JSQ/NOPB)和 U100引脚 K18 (AM3352BZCE30)之间的延迟从2、65ns 降低到~ 2ns。

PHY 标记:

2021:
88A80R63
83848JSQ

2016年:
49ANJKG3
83848JSQ

除了延迟之外、还有什么其他事情可以在这里发挥作用? 还是只需要将延迟保持在2ns 以下? 请找到所附的原理图和布局。

期待您的回答。

e2e.ti.com/.../2870.Mainboard_5F00_CPU_5F00_ETH_5F00_PHY.pdf

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我需要向团队介绍这一点。 我希望在星期五结束前得到答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    此外、您在初始查询中附加的文件仅是原理图、而不是布局。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想缩小信号链中信号丢失的位置、从而导致 Ping 损失。 同时 ping 中断、您是否还看到 PHY 与其链路伙伴之间的链路中断? 此应用程序及其关联 MAC 的链路伙伴是什么?

    我还看到您使用 RMII 时钟作为 PHY 的 XI 输入。 由于这个信号与 RMII 数据信号相关、这个走线长度是否与数据(RX 和 TX)线路相匹配?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您对此进行深入研究。

    我想缩小信号链中信号丢失的位置、从而导致 Ping 损失。
    同时 ping 中断、您是否还看到 PHY 与其链路伙伴之间的链路中断? 此应用程序及其关联 MAC 的链路伙伴是什么?

    我不确定我是否理解了“链接伙伴”这一术语。 此处是在定制 AM3352板上运行的 Linux、此处的以太网接口仅用于服务目的。
    例如、技术人员可以通过与其笔记本电脑的以太网接口连接到设备、并检查校准参数、下载日志等。 在生产中、仅在 ping 可用时检查以太网接口。  
    因此、此处的链接合作伙伴是 PC 或笔记本电脑、通常已使用 Windows 中的 Command-Line-Interpreter (CMD)。
    在本例中、我的笔记本电脑的 MAC 地址为:

    我还看到您使用 RMII 时钟作为 PHY 的 XI 输入。 由于这个信号与 RMII 数据信号相关、这个走线长度是否与数据(RX 和 TX)线路相匹配?


    如果 X1信号必须与 RX/TX 线匹配、答案是否定的 这是否意味着 B 和 C 段必须匹配?

    附录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    几个问题:

    -您的输出上的抖动是什么?

    -您使用的缓冲器是否适合50MHz 运行?

    CPU 和 PHY 都是由相同的时钟供源的,为什么会有2ns 的延迟? 60mm 的增量不应导致这么长的延迟。 我能否在两个点看到信号的示波器捕获? 我对上升和下降时间感兴趣。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    希望在明天提供前两个问题和第4个问题的信息。 遗憾的是、我们只有一个有源探头(1pF 负载电容、1GHz、350ps 上升时间)、但我们可以使用无源探头执行延迟测量、以确定这两个部分之间的相对延迟。   

    关于2ns 的延迟、您能否比较 PHY 和 Sitara 的引脚电容?
    根据 PHY 数据表、Cin1指定为5pF。 然而、在 IBIS 模型中 、osc25x1的 C_comp 被给出为1pF。  
    对于 Sitara、IBIS 模型为 RMII1_REF_CLK 指定 Selector _10 (BC1833DV40DCPBFBP18LL_SSDHV)。 这样就可以得到
    CREF = 15pF
    c_comp      2.233931p  2.204415p  2.290246p。

    如果这两个器件(PHY 和 Sitara)的负载电容存在差异、则上升时间和/或延迟也应存在差异。 是这样吗?  
        

    此外、我们假设 FR4和 ER=4.0.波速约为0.015cm/ps。 对于6cm、延迟差异约为0.4ns。

    如前所述、LVC 缓冲器不是时钟缓冲的最佳选择。 完全 同意你的意见。 如果增加 B 部分 C517的负载电容、则可以解决该问题。 但是、我们想了解5年后出现了什么问题、大约1000件。 产生的电路板。  


    此致

    Josko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、大家好、

    如果可能的话、为了添加到示波器捕捉器中、您能否引用 RMII 线路上的一些数据传输来抓取这些捕捉? 虽然了解两个点时钟信号之间的相对延迟非常重要、但我也希望看到这些信号相对于数据线、以确保数据以正确的方式计时。

    在比较 PHY 和 Sitara 之间的负载电容方面、这相当困难。 有一个单独的团队负责处理 Sitara 产品系列。 我建议您向他们发布单独但连接的线程、因为他们的器件是有问题的主要产品(与 DP83848J 相反)。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、大家好、

    感谢您发送示波器捕获。 遗憾的是、我认为要继续、我需要一个示波器捕获、它具有 PHY 和 MAC 的时钟信号以及一次性数据、因为我需要能够查看每个信号相对于另一个信号的位置。 通过我获得的屏幕截图、我只能确定单信号特性(电压、频率、上升/下降时间)、但为了进一步调查、我需要 在单个屏幕截图中显示这些信号。

    此致、

    Gerome