This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:VBUS 旁路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985305/tusb1044rnqevm-vbus-bypass

器件型号:TUSB1044RNQEVM

您好!

EVM 用户指南包含以下注意事项:"如果仅测试 DisplayPort、或者绕过 VBUS 电源、则必须通过 J4 (5V、1A 输入)为 EVM 供电。"

我不确定如何绕过 VBUS、是否有电阻器或跳线可断开? 正在尝试测试 DisplayPort。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    要测试 DisplayPort、只需通过 J4电源插孔为 EVM 供电。

    旁路 VBUS 是一个单独的测试条件。

    谢谢

    David