This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:FHD、3Gbps BW 解决方案

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS261B, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985155/hd3ss215-fhd-3gbps-bw-solution

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件:TMDS261B

团队、

我们是否有低速 HDMI 开关解决方案?

-HDMI v1.3

-3Gbps

-2:1

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    TMDS261B 是否满足此需求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    速度还可以、但我们需要-40°C 至85°C 的温度范围、您有什么建议吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    如果他们需要-40至85C 的温度范围、我建议使用 HD3SS215、它可以同时支持 HDMI1.3和2.0。

    谢谢
    David