This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:独立运行

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985465/dp83td510e-stand-alone-operations

器件型号:DP83TD510E

我需要在10BASE-T 和10BASE-T1L 之间构建一个桥、就像 EVM 板那样、使用相同的组件。

为了获得良好的性能、硬件搭接配置是否足够或者我是否需要更改内部寄存器的内容(然后添加一个用于 MDI 通信的微控制器)?

提前感谢您

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    如果您参考的是 EVM、硬件设置配置应足以使器件正常工作。 但是、如果出现任何问题、我仍然建议添加一个用于 MDIO 通信的微控制器作为调试工具。 至少、如果空间是一个问题、您可以将 MDIO/MDC 线路连接到接头、接头可以在需要调试时连接到单独电路板上的微控制器。

    此致、

    Adrian Kam