This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:未供电输出-漏电路径?

Guru**** 2537060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985301/tca9548a-unpowered-outputs---leakage-path

器件型号:TCA9548A

我对 TCA9548有疑问、尤其是数据表第8.1节的最后一段

我将在+3.3V_A 的电压范围内运行该部件  前四个通道将具有上拉至+3.3V_A 的电流  我将有另一个通道上拉+3.3V_B、另一个通道上拉至+3.3V_C  有时 、+3.3V_B 和+3.3V_C 会断电。  如果我读最后一段,这是可以的。  此外、TCA9548不会将任何电压馈送到+3.3V_B 和+3.3V_C 电源轨。  您可以确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    只要+3.3V_B 和+3.3V_C 上的次级通道在断电时未启用、这些通道就不应存在任何泄漏(您需要对器件进行供电并对其进行编程、以启用这些次级通道、从而解决问题。)

    [引用 userid="10155" URL"~/support/interface/f/interface-forum/985301/tca9548a-unpowered-outputs---leakage-path ]此外、TCA9548不会将任何电压馈送到+3.3V_B 和+3.3V_C 电源轨。  您可以确认这一点吗?

    正确。 只要这些电源轨的次级通道未启用、这些电源轨就不会看到其他通道上的电压(或流入这些电源轨的泄漏电流)。

    -Bobby