This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:更新 REACH 报告

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984928/tps65987ddk-update-reach-report

器件型号:TPS65987DDK

您好、我的客户要求更新 REACH 报告、因为 SVHC 新发布材料 CAS:143-24-8、3648-18-8、91648-39-4。

您是否知道我们何时更新 REACH 报告?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以在以下链接中找到 TI 的最新 REACH 声明

    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq087 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    该文档不包含 新发布材料 CAS:143-24-8、3648-18-8、91648-39-4。 我能知道什么时候我们会在 doc 中有这种说法吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很遗憾、我没有回答、因为我的团队对此不负责。 我们只介绍 TPS65987DDK、而不是 TI 用于制造的材料。 但是、由于您也是 TI 员工、我会尝试向 Hubie Payne 或他的团队成员发送电子邮件、因为他们可能会知道答案。 他的签名已在我在上面分享的 REACH 声明中、因此他可能最有能力回答这个问题