This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:如何检测和补偿 USB HS 信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983514/tusb212-how-to-detect-and-compensate-usb-hs-signals

器件型号:TUSB212

大家好、团队成员、

数据表中写入的 TUSB212引脚 D1M 和 D2M、以及 D1P 和 D2P 建议分别进行连接、如布局示例中所示。 如果按照布局示例中的方式连接金属导线、我认为 USB 差分信号(DP 和 DM)将通过而不通过 TUSB212 IC。 如果可能、请告诉我该 IC 为什么能够检测 USB 高速(HS)信号并补偿 HS 信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、DP 和 DM 应在器件下方短接。 在这种情况下、TUSB212使用专有方法来提供信号补偿。 TUSB212将检测 USB 2 HS 数据并相应地提供信号补偿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    是否很难获得有关 USB 2 HS 信号检测和信号补偿方法的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以说、当在总线上看到 USB 2 HS 枚举时、TUSB212提供的信号补偿或升压被激活。 TUSB212具有两种类型的交流和直流升压补偿。 交流升压可补偿走线和电缆中的容性损耗、而直流升压可补偿主要存在于长 USB2电缆中的红外损耗。 这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您介绍 TUSB212的交流和直流升压。
    我想知道以下两点。

    TUSB212如何检测 USB2 HS 信号?

    2.使用哪种方法来提供信号补偿交流升压和直流升压?

    TUSB212的 DP 和 DM 在器件下方短接。 由于信号可以通过而不通过 IC 传递、因此我想知道 TUSB212能够执行上述两项操作的原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB212将检测 UB 2 HS 枚举过程、枚举完成后将启用升压。 即使 TUSB212与 USB 2总线并联、TUSB212也会监控总线。  

    2. TUSB212 AC 升压将应用于大多数高频损耗集中的转换位。 DC 升压将应用于 IR 损耗集中的非转换位。  

    由于 NDA 限制、我无法在此提供太多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。
    我知道、由于 NDA 限制、很难获得更多信息。